This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138和 XDS110调试探针

Guru**** 2563460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681680/ucd3138-ucd3138-and-xds110-debug-probe

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

您好!

此处所示为 XDS110调试探针

表示它确实支持

支持的器件:

  • SimpleLink MCU (CC13xx、CC26xx、CC3x、MSP432)
  • C2000、TM4C12x 和 Hercules 微控制器
  • 除 C54x、C62x、C670x、C671x 和 C672x 之外的 DSP
  • 基于 ARM Cortex A 的处理器
  • UCD3x 数字电源控制器

UCD3x 芯片

但在 XDS110用户指南中

www.ti.com/.../sprui94.pdf

它指出:

支持的 TI 平台、器件和 ISA
 –MSP432 MCU
 –CC26xx/13xx 无线 MCU
 –CC32xx/31xx Wi-Fi MCU
– Hercules 和对抗安全 MCU
– Sitara
– Stellaris MCU
 –C2000 MCU
 –C66xx
 –C64x+
 –C674x
 –C55xx
 –c54xx
 –达芬奇
 –OMAP

我在这里看不到任何 UCD3x 的说明。

XDS110探针是否支持对 UCD3138进行编程?

有什么想法?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们很快就会回来。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经用 UCD3138简要测试了 XDS110、没有遇到任何问题。
    我们之前已经测试了 XD110、以将代码下载到 UCD3138中、结果也是缺失的。
    我猜用户指南中不显示 UCD3xxx 支持、因为用户指南最近未更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    谢谢、

    制造商