This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:bqStudio 不与 bq4059EVM-561通信

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050EVM-561, BQ4050, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699653/bq4050evm-561-bqstudio-does-not-communicate-with-bq4059evm-561

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件: BQ4050BQSTUDIOEV2400

我的 bq4050EVM-561有以下问题

 

1.       bqStudio 1.3.54.1已从 bq4050 TI 网站下载、但没有问题下载到2台 PC (两台 PC 上都发现了相同的问题)。

2.      评估模块已连接至4S1P 锂离子电池串,用户指南 SLUUBF9中建议了定序。

      3. PC 端口连接到 EV2300 (EV2400提供相同的结果),EV2300通过 SMBus 4线电缆连接到评估模块。

4.       bqStudio 软件已经启动、但是它没有自动检测器件(消息:自动检测器件=无)。 按下模块上的 WAKE 按钮未更改响应。

5.      从监测计列表中选择9E34-0.01 bq4050.bqz 后、弹出以下消息:

“检测到的设备与此应用程序不兼容! 某些操作可能会导致永久失去通信并进入不可恢复的状态。 自行承担风险!”

6.      我自己冒险发现主 bqStudio 屏幕在仪表板 窗口中弹出2个以上的绿色箭头几秒钟、然后它们丢失了。 未建立 SMBus 通信。

      7、示波器探针连接在评估模块的 SMBC 和 GND 之间。 在我确认模块上存在3.3V 电压后、我想监控 SMBus 流量。  一旦探头接触到 SMBC 引脚、便会建立与 bqStudio 的 SMB 通信、并以编程的速度进行数据扫描。 可以在 bqStudio 中更改 DF 参数、该模块响应迅速。

8.      在描述为“成功”之后,启动,卸下示波器探头,断开 EV2300与 PC 的连接并重新连接,或者断开并重新连接 SMBus 电缆,不会影响 bqStudio 和评估模块的正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zoran、

    这可能与 EV2300和 ev2400上的 FW 有关。 请将 EV2300更新为3.1r、并将 ev2400更新为 TI.com 上的最新代码。 解决这个问题的方法。

    smbus 可能会下降的唯一原因是 GND 路径存在问题。 连接示波器可以提供稳定的 GND、或者可能会漏掉电路板上的残余电荷。 您可能还遇到了轻微的 ESD 冲击、一旦建立了清晰的 GND、便会耗尽 CHG。

    如果您可以通过电池组连接成功关闭监测计并将其唤醒、我们可以确认是否是电池组连接。