This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432B:TL432B 最大额定功率

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698896/tl432b-tl432b-maximum-power-rating

器件型号:TL432B

您好的支持团队香榭丽舍:

我的客户询问 TL432BQDBZRQ1的最大额定功率是多少? 假设 PD = VKA * Ika? 这是计算此器件可处理的最大功率的有效方法吗?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    您可以自行计算:DBZ 封装的热阻为206°C/W 因此、当热耗散为0.5W 时、结温将在整个环境温度范围内升温103°C。 如果环境温度为40°C、则结温将高达143°C 不建议使用这样的高结温。 它应保持在125°C 以下 最大散热为300mW 是环境温度最大为40°C 的理想选择。

    通过将 TL432B 两端的压降乘以流经 TL432B 的电流来计算热耗散。 压降是阴极和阳极之间的电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    Kai 很好地总结了如何使用 R (theta JA)估算 Tj。
    这是 TI 的一篇文章、详细介绍了这一点。
    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    请记住、使用 R (θ JA)有时会高估 Tj、这只是因为热量可能会通过电路板或其他系统参数消散。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    感谢您的清晰解释。 它真的很有帮助。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    谢谢!