This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897:当 LINEUV 引脚上的 UVP 时、如果 Vin 电流负载30mA 处于 IC 正常工作规格范围内

Guru**** 2562830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679342/ucc2897-if-vin-current-load-30ma-is-within-ic-normal-operating-spec-while-uvp-on-the-lineuv-pin

器件型号:UCC2897

我的客户希望查看 UCC2897APWR 的一个规格。

当 LINEUV 引脚上的 UCC2897APWR UVP 时 ,Vin 电流负载的范围是多少?

客户在其电路板上测试 IC、并进行测量:

  • 良好的 IC:UVP 下的 VIN 电流为20mA
  • 故障 IC:UVP 下的 VIN 电流为30mA

希望与您确认输入电压电流负载30mA 是否在 IC 正常工作规格范围内。

感谢您的参与和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tiffany、

    我想您也通过电子邮件向我发送了这个问题。

    无论如何、对于处于待机状态的控制器而言、20mA 或30mA 是非常高的电流。

    数据表中的图3显示静态电源电流应约为2mA。

    在大多数应用中、VIN 仅用于启动器件、一旦器件运行、VDD 引脚上的偏置电压大于12.7V、用于为 IC 供电。

    它们实际上是在 IC 的 VIN 引脚上测量此电流,还是在线路欠压时,这是电源的输入电流?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../I_5F00_Vin_5F00_S-issue-20180412.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:
    我可以看到、VDD 电源是通过围绕 ZD103和 Q108设计的分立式线性稳压器从 VIN 获得的。
    通过这种安排、Q108源极上的电压将为 Vs = 12- VGS_TH = 9V 最小值、VDD 上的最小电压= 9Vd = 8.3v
    这意味着 VIN 输入上的内部稳压器仍处于开启状态、UCC2897A 从 VIN 引脚汲取电流。
    VDD 需要偏置大于12.7V。
    我想您应该用 NPN 双极晶体管替换 Q108并移除 D113。
    这应确保 VDD 引脚为 UCC2897A 供电
    此外、我在 VIN 上看不到任何去耦电容器。
    这是正确的吗?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、Vin 上没有去耦电容。

    NG IC 上的电流 I_Vin_S 比正常 IC 更好。 我们认为较大的 I_Vin_s 会使 Vin_s 上的压降 那么、我们想知道30mA 峰值电流是否符合您的 IC 设计?

    谢谢。

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    您需要在 Vin 上有一个去耦电容器。
    由于缺少去耦合导致的不确定性、您很可能会看到 Vin 上的峰值电流变化。
     未为 UCC2897A 指定峰值电流额定值  
    您应该计算平均电流并乘以 Vin 的值。
    这应该只有几个100mW、并且不会导致 UCC2897A 过热
    当器件脱离 UVP 条件时、将出现最大功率耗散。
    如果您认为存在问题、这实际上是您应该测量的电流。

    在 UVP 条件下、您为什么担心器件电流?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    NG IC 上的电流 I_Vin_S =30mA、使我们的 DCDC 模块无法通过 UVP 测试。
    此外、良好 IC 上的 I_Vin_S =20mA 使我们的直流/直流模块通过 UVP 测试。
    我们认为在 UVP 条件下、如果 I_Vin_S 大于20mA、则为 NG IC。
    您能帮您检查一下吗?

    谢谢。

    Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:
    因此、您有一些单元无法通过 UVP。
    这很可能是原理图或 PCB 设计问题、而不是控制器问题。
    我看到您的原理图有一些问题:
    (1)输入电压上没有去耦电容
    (2) VDD 上的最小电压将为12-3-0.7 = 8.3V
    该电压需要12.7V 才能偏置内部稳压器。

    可能是某些控制器偏置、而某些单元不偏置。
    把一些单位分类为“好”,把一些分类为“坏”是不公平的
    原理图设计中存在一些缺点、您需要修复这些缺点才能获得一致的结果。

    此致
    John