This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51367:针对空间问题的 DDR 解决方案

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51367, TPS51362, TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699034/tps51367-ddr-soluton-for-space-concern

器件型号:TPS51367
主题中讨论的其他器件: TPS51362TPS565201

你(们)好

我的电流设计为 12V 至1.5V、Imax=4A

TPS51367设置 Fsw 400kHz、电感器为2.2uH。

谢谢、有没有任何解决方案可以让我缩减布局空间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的意思是 Vout 是5V? 51367仅支持最大2V 的输出电压、请注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我的请求是1.5V 输出电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dimitry、
    建议对输入电容器和输出电容器使用0603封装、对其他组件使用0402封装。 尽量将组件放置在 IC 附近。
    您需要多大尺寸?

    此致、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以接受其他降压解决方案,对我来说是否还有其他选择,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS51362/51367是一款转换器、专用于 NB 存储器、集成 MOSFET、PCB 尺寸已经大幅减小。

    此外、它们还具有 ULQ 功能、可提高轻负载效率。

    如果您仍然想减小 PCB 尺寸、除了 Edwin 的评论外、还可以使用更小的 R/C 组件、您也可以选择更小的电感器和0603 MLCC 输出电容器。

    另一个建议是、如果您只想设计一个4A/1.5V 电源轨用于 VDDQ、我认为您还可以选择一些常见的降压转换器、例如 TPS565201、尺寸非常小、功能简单、保护是非锁存器、不确定是否满足您的要求、请检查。