This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电流互感器复位

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681507/ucc28950-current-transformer-reset

器件型号:UCC28950

大家好、

在数据表中,建议电流互感器的复位电阻为100*Rsense 电阻。

有人能告诉我,有人是如何得出这样的结论的?

为什么不使用齐纳二极管进行复位?

下面是我的方法:

最短关断时间>5*时间常数(Lcurrent xformer/Rreset)

感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Catalin、

    您可以正确地看到、齐纳二极管可用于重置电流互感器、实际上许多用户都是这样做的。

    为了正确复位磁芯:

    von * D (max)= Vreset *(1-Dmax)

    Vreset = Von *D (max)/(1-Dmax)

    因此、在最大占空比下、整流器二极管两端的电压会非常大、因此二极管的额定值需要满足此要求。

    应用手册建议复位电阻器和负载电阻器之间采用100:1的比率、以便将反向电压限制为 变压器正向偏置电压的100倍。 这应在占空比 D = 0.99时发生

    其他用户使用小型 RC 滤波器复位变压器。

    最好是构建、测试和验证您的结果!

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Catalin Muntan、
    我很感激有许多不同的方法可以重置电流互感器。
    电阻器可能是最简单、最便宜的。 它还具有复位电压随磁化电流增加的优势、因此内置了保护功能、可防止电流互感器在异常情况下发生饱和。 此外、它还会抑制尖峰和振荡。
    我喜欢您的计算方法、但它也有局限性。 严格地说、我们只需施加足够的伏秒数来使磁化电流恢复到起始水平、我们不需要一直接近零。 如果关断时间短且磁化电感较大、则采用计算方法可能不切实际。
    希望您对此感兴趣。
    谢谢
    Joe Leisten