This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:热指标

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699043/tps23754-thermal-metric

器件型号:TPS23754

你(们)好

根据数据表、可通过以下公式获得 Tj。

TJ = ttop +(ψjT * P_LOSS)

我是说 P_Loss 是 TPS23754本身的损耗。

可通过温度计测量 TOTOP。

但如何获得 P_Loss?

如果未使用 PD 输入、器件中应考虑的损耗是否为 P_GATE + P_gat2 + (I_TOTAL * VC)?

您能否检查我的理解是否正确?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    大多数功率本会由内部 PoE 导通 FET 耗散。 但是、由于您的应用不使用 PoE、功率耗散将来自 PWM 控制器。 这将来自 VC 引脚(为 TPS23754的栅极供电、因此可以从公式中删除 P_GATE + P_Gate2)。 查看建议的正常运行条件最大值为18V、最坏情况为1.2mA。 最大功耗可能为~22mW。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我明白了。

    贝斯特雷加兹