This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:TPS563209加热

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669835/tps563209-tps563209-heating

器件型号:TPS563209

你(们)好

我们将 TPS563209用作12V 至5V 的降压转换器。

此降压转换器具有双输入、一个是来自 PSU 的直流输入、另一个是来自升压器 TPS61088RHL

当负载电流为2A 时、电感器会变得非常热、温度超过80°C、降压转换器也会达到高温。

两个输入的现象相同。

另一个问题是升压器。 当加载上述降压转换器时,升压器的电感器也会变得很热,而连接到电感器的 IC 的一角也很热。

请参见随附的原理图。

请提供建议。

Rgds

埃胡德·利希特

e2e.ti.com/.../p3_2C00_p4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Licht、
    原理图对我来说是可以的。
    2.您检查了 SW 波形吗? 稳定与否?
    3.请加载布局以进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UD4TI-_2800_13_2D00_03_2D00_2018-17_2D00_10_2D00_12_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehud、

    我打开了 PCB 文档、但未找到底层信息。 到目前为止、我发现电感器焊盘和它们的多边形之间的连接不牢固。 您需要为其覆一整块铜。 Vin 引脚和电阻器之间的输入迹线也很弱。 您需要使用多边形来连接它们。 这将有助于散热。 谢谢!