This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:输出负电压

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682128/lmr14050-output-negative-voltage

器件型号:LMR14050

,,我们的客户希望将降压 IC 用作 LMR14050设计的输出电压(例如24V 到-3.3V/3A),我们希望了解 LMR14050是否可以设计如果可以的话您能提供一些建议吗

如何设计  以及它是否对系统产生影响?tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    当然、LMR14050可用于此反相转换、请向我发送电子邮件至 andy.chen@ti.com 以讨论更多应用要求。