This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:输出电容器值、高频零值

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681356/tps561201-output-capacitor-value-high-frequency-zero-value

器件型号:TPS561201

大家好

我的客户正在使用 TPS561201进行设计、规格为:

12V => 3.9V/0.5A

在其应用中、它们有一个高达200uF 的输出负载电容器、这绝对高于数据表建议的值。

他们有以下问题:

是否可以使用120uF 的输出电容器... 200uF 与 TPS561201配合使用?

如果是:他们应该选择什么电感值?

数据表建议 LC 频率应低于 "高频零点"  

请为 "高频零点"提供一个值  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE、

    实际上,2个22uF 的陶瓷电容器就足够了。

    如果客户坚持使用220uF 输出电容器。 还可以。 建议使用2.2uH 电感器。 我还仔细检查了 EVM 板、它可以正常工作。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用较大的 Cout、但可能存在在输入/输出范围内不稳定的潜在风险。 可以使用建议的 Lout 和 Cout 值来估算高频零点范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edwin

    感谢您的快速回答、这确实非常有帮助。 我还复制您在下面的其他评论。

    此致

    实际上、当 TPS561201与12V 输入电压和3.9V 输出电压@ 0.5A 以及小型电感器搭配使用时、它会在 DCM (非连续导通)模式下工作。 TPS561201采用 DCAP2控制模式。 对于 DCAP2控制模式,当它与 DCM 一起工作时,它始终保持稳定。 因此、如果 IC 使用 DCM 模式、我们就不需要关心环路和零频率。 2.2uH 或3.3uH 电感器均正常。 如果使用较小的电感器、则电感器纹波更大。