This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3554 IC 温度过高问题

Guru**** 2647415 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698437/lm3554-ic-temperature-is-too-high-issue

器件型号:LM3554

我的客户在 基于英特尔樱桃色 T3平台的项目中使用 LM3554、现在客户遇到了问题。    当 LM3554 在闪光灯或手电筒模式下工作时 、IC 非常热。 谁能告诉我为什么会导致这个原因、谢谢。

         LM3554具有双通道 LED、如果仅使用通道、我们可以让另一个通道悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将其中一个通道保持悬空、 则这可能是加热问题。    器件中的升压开关电源设计用于控制高侧电流源(从 OUT 到 LED1和 LED2)上的压降。  该电压通常调节至300mV。  升压转换器将切换、直到 LED1和 LED2下降至少300mV。  如果一个通道保持悬空、则该通道将上拉至 VOUT、并导致从 OUT 下降至浮动电流源输出变为0。  这将强制升压在最大占空比下持续切换、并 将 VOUT 一直驱动至5.6V 的最大输出电压。  另一个调节 LED 电流的电流源随后会在其上产生较大的压降。 例如、如果 VLED 在0.6A 时为3V、则该电流阱的功率损耗为(5.6V - 3V) x 0.6A。   该1.56W 功率将很快加热器件、因为它非常小、并且具有相对较高的热阻。  没有一种好的方法只使用一个灌电流。  如果您始终有一个 LED、则可以在外部将 LED1和 LED2连接在一起、并只需将每个电流源编程为总电流的1/2。

    谢谢

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis、

         感谢您的回答、还有一个问题、如果主 chi3544p 的 I2C 电压为1.8V、 那么 LM3554可以与其通信、我注意到 LM3554的 EVM i2c 连接3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    是的、I2C 总线可在1.8V 电压下运行、尽管您将 EVM 与附带的 I2C 接口适配器配合使用、但由于适配器板上的微控制器、它将需要更高的逻辑电平。  SDA/SCL 上的逻辑高电平需要最小1.22V 的电压、而逻辑低电平需要最大0.4V 的电压、因此与1.8V 逻辑电平兼容。

    谢谢

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

         好的、TKS、我将让客户尝试测试。