This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800:关于"D 14"和"D 11"DAC MSbyte (49 h)。

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671266/buf20800-about-d-14-and-d-11-of-dac-msbbyte-49-h

器件型号:BUF20800

我有一个玉米饼。

【问题】
外部闪存 ROM 中发生意外的数据重写。

如果将"1"写入 DAC MSByte (49h)的"D14"D11"、会出现什么类型的问题?

【实际行为】
·"D11 = 1"设置似乎没有问题、输出目标电压。
·由于"D14 = 1"设置而导致的行为未知(似乎正常工作)。
但是、由于数据表上显示"0"、因此我们需要检查由于规格违规状态而产生的影响。

此致、

Ozawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ozawa、您好!

    D13至 D10不会影响已编程输出的输出电压。 因此、用不同的值覆盖 D11是可以的。

    D14必须设置为0、否则可能会发生意外行为。 因此、我不建议将 D14编程为1。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte-San

    感谢您的支持。

    >D14必须设置为0、否则可能会发生意外行为。 因此、我不建议将 D14编程为1。

    当 D 14设置为1时、特定问题会发生什么情况?


    如果您给我提供一个问题的参考示例、将会很有帮助。

    此致、

    Ozawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ozawa、您好!

    由于我们没有指定在 D14编程为1时发生的行为、因此我无法给出将发生的情况的示例。 请确保该位设置为0。

    此致、
    Brigitte