This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:IC 结温测量

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681926/tps55340-ic-junction-temperature-measurement

器件型号:TPS55340

大家好、

我正在使用 TPS55340进行设计。 我想知道测量 IC 结温的最佳方法是什么、以确保我保持在器件的150C 规格范围内。 我了解应在正常运行时进行测量、但我很好奇是否有任何推荐的测量仪器或方法。

出于上下文考虑、我的正常条件为6-10V 输入电压、26V 输出电压、~700mA 输出电流。

谢谢!

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的布局将具有不同的热性能。  因此、布局是散热的关键点。 首先、请参阅 TPS55340 EVM 和 PCB 布局数据表。  

    建议您使用4层电路板来 获得 良好的热性能。

    测量热性能的最佳方法是使用结至顶部特性。  因此、您需要测试 TPS55340顶部的热性能、Tj=ttop+0.4*输出电容。 对于 TPS55340、如果损耗不大、则 Tj 非常接近。 TOTOP 由布局决定。

    顺便说一下、您是否希望与我们分享终端设备?