This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54329:EN 引脚功能?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671724/tps54329-en-pin-function

器件型号:TPS54329

大家好、团队、

我是否可以知道 TPS54329的 EN 引脚功能?

如果 EN 引脚保持悬空(器件内部下拉440k Ω)、EVM 上的输出电压将是多少?

我们进行了实验、发现当 EN 引脚悬空时(也可通过万用表测量以确保 EN 电压约为0V)、输入电压升高时、其输出电压也会升高。

EN 引脚似乎无法关闭器件? 我们是否可以知道 TPS54329的正常行为?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、
    正如您所说、EN 内部具有拉低电阻器、因此、如果 EN 悬空、则应禁用 DIVS。
    请添加负载(例如100mA)、仔细检查输出电压是否上升。