This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C43:现有变压器使用情况?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681932/webench-tools-ucc28c43-existing-transformer-usage

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件:UCC28C45

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您能否告诉 WEBENCH 使用诸如 Wurth Electronics Midcom 750312872 (通过 DigiKey 提供)之类的变压器? 我知道它不是用于 TI 器件、也不是用于 UCC28C45系列的配置、但我想我可以使它正常工作、但我不确定 WEBENCH 是否可以使用它、或者是否可以告诉您 它首先使用与之类似的特定变压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、您好、很方便、
    无法更改 WEBENCH 设计建议的变压器
    此致
    John