This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000EVM-148:TPS63000EVM 输出噪声问题。

Guru**** 2588775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671586/tps63000evm-148-tps63000evm-output-noise-question

器件型号:TPS63000EVM-148
主题中讨论的其他器件:TPS63000

尊敬的支持成员:

我测量了 TPS63000EVM 的输出噪声。

我对 TPS63000EVM 的输出噪声有疑问。


频谱分析仪的测量结果
①可以肯定的是、在降压转换时、它正在增长
(高输入电压条件 Vin=5.25V)。

②本底噪声似乎在空载时上升。

问题1.
①and ②?的原因是什么

问题2.
开关噪声扩展至800MHz 频带。
在800MHz 频带中是否有抗噪措施?


我附加了一个波形。
可以检查一下吗?



输入电压:1.8V 至5.25V
输出电压:3.8V
输出电流:0至300mA (最大值)


最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TPS63000_5F00_Question_5F00_180314.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 尚未设计用于此类测量。 从我的角度来看、您的大多数观察结果与测试设置有关。 如果您想要准确而有意义的结果、我认为您需要设计一个支持射频测量的测试板。

    TPS63000的开关频率介于1.25MHz 和1.5MHz 之间。 您可以在数据表中找到该信息。 开关边沿的上升和下降时间在几 ns 范围内、这意味着器件无法在800MHz 时生成信号。
    您可以在 PCB 上甚至在探头连接中找到此范围内的谐振频率。 例如、对于800MHz 谐振、您需要0.7nH 的电感以及56pF 的电感、您可以在手工探头中使用该电感来阻断直流电压。 探头中 GND 环路的电感可能在该范围内。