This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:不存在电池时的4.5V Vbus、VINDPM 行为

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681863/bq24295-4-5v-vbus-vindpm-behavior-when-battery-is-not-present

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ24296

您好!

我计划使用 BQ24295。

输入将是4.5V 3A 电源(它是降压稳压器输出)。 我将 D+和 D-短路以禁用电源检测并允许高达3A 的充电电流。

我的问题是:如果系统中没有电池、POR 事件后会发生什么情况?
我在数据表中读出 VINDPM 默认设置为4.76V、但 VBUS 将为4.5V。

VSYS 电压是多少? 如果 VSYS 足够高(在本例中为3.2V)、我将使用通过 VSYS 供电的 MCU 来配置低于 4.5V 的输入电压限制、例如4.3V。

提前感谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、

    在这种情况下、如果不存在电池并且默认 VINDPM 设置、则 VSYS 电压将不会进行调节。 本质上、VINDPM 强制输出调节下降、以调节输入电压。 在您的用例中、充电器实际上无法将输出电压(SYS)降至足够低的水平、甚至无法将 VBUS 降至4.76V。

    您可以考虑使用 bq24296。 它基本上与 bq24295引脚对引脚兼容。 它将为您执行两项操作:
    1) 1)您可以使用 PSEL 引脚低电平、该电平决定了启动时的输入电流限制。 拉取 PSEL 会将输入电流限制设置为最大值(3A)。

    2) 2)默认 VINDPM 阈值设置为4.36V。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    非常感谢、我们将为您提供帮助。

    维克多