This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:电路回顾

Guru**** 2573785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670104/ucc256304-circuit-review

器件型号:UCC256304

你好

我的一个客户端将 UCC256304用于此项目。

在我看来、它应用了正确的设计值。

请您再做一个评论吗?

我将提供相应的原理图文件。

e2e.ti.com/.../66W_5F00_AD_280020C189D529005F00_180306.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:
    感谢您关注 UCC256304器件。
    您在帖子中没有提到电路应该工作的线路电源范围。
    请仔细检查在 BLK 引脚分压器上的计算结果。 在直流输入电压超过353V 之前、LLC 将不会启动运行。 这对应于大约249VRMS 的线电压。 我不认为这是您的预期、因为没有 PFC 级。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图对我来说很好。 只有一个注释:
    建议在 ISNS 引脚上添加一个电容(100pF)接地。