This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:两个 TPS2421-1、采用公共输出作为电源选择器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681711/tps2421-1-two-tps2421-1-with-common-output-as-power-selector

器件型号:TPS2421-1

您好!

我打算将 TPS2421-1 用作浪涌控制器和限流器、用于具有两个输入源的5V 电源。 一个5V 墙上适配器和一个5V 移动电源(电池)

墙上适配器是主电源、但如果系统必须是便携式的、则使用5V 移动电源为系统供电。

将有两个 TPS2421器件的输出被连接、但是一次只有一个器件处于激活状态(被启用)。

连接墙上适配器、启用 TPS2421并连接移动电源(墙式适配器仍处于显性状态)时、会出现此情况。  移除墙上适配器后、移动电源的 TPS2421会启用、而壁式适配器 TPS2421会禁用。 下游保持电容器将保持5V 输出电压、因此当存在5V 输出时、移动电源 TPS2421将启用。

然后、来自墙上适配器的 TPS2421的输出电压仅为5V、但没有输入电压。

我的问题是:

1:禁用的 TPS2421-1在其输出电压为5V 且无输入电压时是否正常。

2:  TPS2421-1 在输入端加电并在预偏置输出(其输出端为5V)条件下启用后是否会正确启动?

3:我是否需要在两个电源输入之间连接交叉二极管、以使两个电子保险丝始终保持输入电压、即使其中一个保险丝被禁用也是如此?

感谢您评论这是否允许使用 TPS2421-1。

此致

Jan Volkering

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan Volkering、

    感谢您根据您的要求在 E2E 上联系我们。
    此类应用需要背对背连接的 FET 器件。 如 需更多信息、请参阅应用手册"使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用" www.ti.com/.../slva811a.pdf、如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh、

    这很有帮助。