This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070有一些问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679547/ucc28070-ucc28070-have-some-question

器件型号:UCC28070

尊敬的:


我们的客户设计 UCC28070如下图所示、但我们发现了一些问题。

1.如果 Vsense >3.18V 以触发 OVP,然后关闭 PWM,如果 Vsense 为0,PWM 也会关闭?

UCC28070欠压和欠压点、 参考哪一个引脚?

PKLMT 是基准 CSA 和 CSB 电压,如果超过 PKLMT 电压,IC 如何保护? 保护模式是占空比?   闩锁?


4、如果 PKLMT 为3.63v、输出电流为8.7A、CSA 和 CSB 电压为1.6V、但输出电压383V 降至376V、为什么出现压降问题?

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    (1)当 VSENSE 小于0.75V 时、PWM 关闭
    这称为使能电压、是一项安全功能、可在反馈变为开环时关闭 PFC。
    (2)通过 VINAC 和 VSENSE 引脚实现掉电/掉电。
    对于 GDA/GDB 上的栅极驱动、您需要 VINAC 大于0.7V、VSENSE 大于0.75V
    没有专用的欠压引脚。
    (3)检测到 PKLMT 后、控制器将禁用该栅极驱动、直到下一个时钟周期启动栅极驱动。
    它是非锁存逐周期电流限制。
    (4)如果触发 PKLMT 比较器、则会导致输出电压下降。
    如果电感器饱和、并且这是一项额外的安全功能、这将非常有用。
    PFC 的设计应确保仅在异常情况下触发 PKLMT。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John


    关于问题2、如果 Vin 90Vac 降至84Vac、PWM 将关闭、因为 VINAC 低于0.7V?
    以及如何测量 UCC28070波特图;电压环路(VSENSE) 100 Ω 串行电阻可能是测试点?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    如果在84Vac 输入下 VINAC 小于0.7V、则 UCC28070将关闭。
    您可以通过在 VSENSE 电阻网络中放置一个小电阻器来绘制波特图。
    50欧姆至100欧姆是一个很好的使用值

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John


    关于 PKLMT 和 CSA 问题:


    CH1:CSA、Ch3:VBULK、CH4:扼流电流,如下表所示:

    我们发现问题:

    CSA 未低于3.63v、但 VBULK 从383v 降至376v、且扼流电流未饱和。

    为什么 VBULK 会下降?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我在这里和一位同事谈到了这一点、他建议您也许在无负载情况下使用 DMM 测量输出电压、读数为383V

    这将是输出电容器的峰值充电电压。
    然后施加负载、DMM 读取376V、这将是包括纹波在内的平均读数。
    这是可行的吗?

    此外、您的原理图未显示 VSENSE 分压器线。
    该线路中必须有一些串联压降、以随负载变化 VSENSE。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    输出负载:0~8A、DMM 读取值383V (VBULK)

    2.输出负载:8.7~8.8A、DMM 读取值376V (VBULK)

    如果我们承受更多的负载、VBULK 电压也会持续下降、 IC 是否会触发保护? 保护模式是 峰值电流限制? 占空比?

    下图原理图:

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    您是否使用了计算器工具并确保使用了正确的 RIMO 值?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我对 UCC28070有疑问、
    在老化(3000W)条件下、大容量电压从383Vdc 上升到389Vdc、
    您能解释一下这种现象吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benson:
    您能否为这个问题启动一个新的主题,以便我们能够单独跟踪这两个问题?
    谢谢
    John