This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:反向充电器保护

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670910/bq77905-reverse-charger-protection

器件型号:BQ77905

您好!

BQ77905支持反向充电器保护吗? 如果不是、如果连接了反向充电器、如何保护电池组?

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alen、
    是的、请参阅 bq77905数据表图22。 对于反向充电器、电池组将具有高电压。 也为电压选择合适的 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    明白了。 谢谢。

    还有两个问题、

    为什么电路需要齐纳二极管 来钳制 CHGFET 的 Vgs?  我认为二极管(1N4148)就足够了、即使 电池组上的电压变为负(一旦 Vgs > Vth、电池组将恢复到0V)、也不会看到 VGS 超过 V (FETON)的任何风险。 您的意见如何? 我是否错过了任何内容?

    如果插入了反向充电器、我们是否需要添加齐纳二极管来保护 LD 引脚(或 ESD 单元足够强)? 在这种情况下、我认为 LD 上的电压会超过 ABS 额定值(20V)。

    BTW、您是否有任何有关反向充电器保护的波形? 当插入反向充电器时、是否会首先触发 SCD?

    阿伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alen、
    如果使用 bq77905的电池从充电器中的温度故障中恢复、栅极电压将突然出现。 FET 上的瞬时 Vgs 可能超过20V、或在 FET 导通时受到限制。 我收到的 FET 专家的建议是为了保护栅极、您可以与 FET 供应商核实、看看这是否是您的应用中 FET 的问题。 齐纳二极管的正向二极管行为可在 CHG 被驱动为低电平且 PACK-超过20V 的情况下保护栅极。
    LD 引脚同时具有 ESD 单元和内部钳位。 有关详细信息、请参阅数据表第7.5节电气特性表"负载移除检测"部分。 调整外部电阻器的大小、使钳位不超过7.1部分中500uA 的绝对最大电流限制您还可以查看引脚等效图应用手册。
    我不知道反向充电器保护波形。 行为将取决于充电器特性。 通常情况下、预计是短路或过流事件、随后电压会无限增加、而不是电感响应的短脉冲。 如果充电器将电流限制在电池容量范围内、则电池可能会在电压上升之前放电至 UV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    明白了、感谢您的宝贵回复!

    阿伦