This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于反向栅极偏置的负可调电压

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698971/negative-adjustable-voltage-for-back-gate-bias

尊敬的先生:

现在我们需要一个用于后栅极偏置的应用电路,它可以产生正负连续电压(0-2V 和-2V),每个阶跃大约为40mV。

TI 是否为我的应用提供了解决方案、 您建议使用哪种芯片?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您想同时生成正负基准电压吗? 在0V 和+/-2V 范围内? 您希望以40mV 为步长增加该基准电压吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MichaelK、

    您是否有用于产生这些电压的负电源轨?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复!

    是的、我想生成一个正偏置电压、范围为0至2V、步长为40mV、具有负偏置电压、范围为-2至0V、步长为40mV。




    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Macro、

    否、但我可以添加一个、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我觉得最简单的方法是使用微 DAC 来生成正电源轨。 负电源轨的结构相同、但具有放大器。 无论如何、您都需要为放大器提供负电源轨。


    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../699529