This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61050:TPS61050手电筒模式最大额定电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61050, LM3405, LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678226/tps61050-tps61050-torch-mode-maximum-current-rating

器件型号:TPS61050
主题中讨论的其他器件: LM3405LM3414

您好!

我在  系统设计中以火炬模式使用 TPS61050。 我只能提供 高达450-500mAmp 的电流、但我的要求超出了这个范围。 根据数据表、TPS61050 手电筒和闪光电流高达 ILED = 1200mA。

如何提高手电筒模式下的电流电平? 我的电流要求高达800mAmp。

还为手电筒模式应用中的恒定电流提供替代解决方案。  

谢谢、此致、

Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您与我们联系、我们将很快审查您的问题并提供回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我的查询是否有任何更新?

    此致、

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mrudang:

    查看数据表(第24页)的详细信息、可以看到 TPS61050在手电筒模式下能够提供500mA 电流、在闪光灯模式下能够提供1200mA 电流。

    我们将此器件继承到了我们的产品线中、我同意首页上列出的特性要点不清晰。 但是、人们可以将其解读为突出显示高达1200mA 的电流。

    我们将查看其他器件、看看我们是否可以建议您使用合适的器件、该器件可提供高达800mAmp 的手电筒电流。

    谢谢、
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的确认。

    请 向我推荐一个合适的部件、该部件能够尽早提供高达800mAmp 的手电筒电流。

    此致、

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    对合适器件的任何更新、可尽早提供高达800mAmp 的手电筒电流。

    此致、
    Mrudang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrudang:

    我们查看了产品目录、但遗憾的是、目前我们没有任何器件能够在手电筒模式下提供~800mA 电流。

    最大 500mA。

    最棒的
    哈里尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    我可以使用 lm3414或 LM3405吗?

    此致、
    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mrudang:

    LM3414和 LM3405是降压稳压器。

    您的应用是什么? 您是否可以使用这些部件中的任何一个、取决于您的应用要求。

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    正如我与您讨论过的、我的要求是在手电筒模式下具有700-800mA 电流的 LED 驱动器控制器。

    我想这两个产品内部具有反馈和 PWM 调光控制。 因此、我认为我们可以将其用作 LED 驱动器。

    此致、

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    是否有更新?

    此致、

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mrudang:

    是的、LM3414可满足您对700-800mA 恒定电流的要求。 不过、正如我之前所说的、LM3414是一款降压转换器、取决于您的应用(输入、输出、效率、I2C 功能、纹波、 稳定性 BOM 等)此部件是否适合您。

    如果您对该器件有具体问题、请使用该器件型号开始新的主题、支持该器件的工程师和小组可以查看您的问题和应用

    最棒的
    哈里尼