This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:器件 LP3878的启动时间是多少?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3878-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698989/lp3878-adj-what-s-the-start-up-time-of-the-device-lp3878

器件型号:LP3878-ADJ
主题中讨论的其他器件:LP3878

大家好、

我们需要检查器件 LP3878的软启动时间、因为我们无法在数据表中找到规格。 谢谢。

B R

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您是否阅读过数据表的第8.2.2.1.3节? 旁路电容器会影响启动时间、但不可用作软启动电路。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我们是否有一些公式来计算它? 谢谢。
    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    LP3878-ADJ 没有线性启动。 因此、很难提供启动方程。 您使用的是哪种封装?您的应用要求是什么(输入电压、输出电压、输出电流)? 也许我们可以帮助您选择更适合您应用的另一个 LDO。

    有关详细信息、请参阅以下帖子。

    e2e.ti.com/.../544190

    非常尊重、
    Ryan