This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:BQ27750和 BQ25606集成在一个电路板中

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699408/bq27750-bq27750-and-bq25606-in-one-board

器件型号:BQ27750

抱歉、如果我的问题看起来是新手、但我在设计电源电路方面没有经验。

我们设计的小型移动跟踪器模块采用1节18650电池。 我们使用 BQ25606 IC 来提供电池充电。 我想知道我们是否可以在同一电路板上使用 BQ27750进行电池监控。 由于它配备了 OLED 显示屏、我们可以提供一些有关电池剩余时间和充电时间等的有用信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maciej
    是的、bq27750将是适合您的应用的理想电量监测计。 它还提供了保护电池的附加优势

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这对我来说是一个好消息;-)。 也许这个论坛上的人有两个应用(BQ25606+BQ27750)的示例原理图、一个是单节电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我毫不情愿地怀疑,任何人都愿意在这里公布他们的示意图。 不过、我建议您进行设计并与我分享、以便我查看原理图的 bq27750部分。 您还需要在充电器论坛上发帖、以便团队也可以查看充电器部分。 我建议查看 bq27750的 EVM 用户指南、以便在使用该器件时有头可入手。

    谢谢
    Onyx