This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671482/tps5430-tps5430

器件型号:TPS5430

你好

已经在我的设计中实现了 TPS5430。

我在认证实验室做了预测试、发现我 对直流/直流辐射发射有例外。

1.我是否使布局正确?

我已经为直流/直流转换器建立了自己的 GND、对吗? 我使用过孔(标记为红色)连接到公共 GND,或者需要一个 GND?

2.在切换电源(TPS5430)之前、是否需要连接共模扼流圈?请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到这篇文章附加了任何布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经在我的设计中实现了 TPS5430。

    我在认证实验室做了预测试、发现我对100 - 200MHz 直流/直流辐射发射有例外

    1.我是否使布局正确?

    2.我已经将自己的 GND 连接到 DC/DC、它是正确的吗? 我使用过孔(标记为红色)连接到公共 GND,或者需要一个 GND?

    3.在切换电源(TPS5430)之前是否需要连接共模扼流圈;如果需要、是否需要滤波电容器(何处)、请告知。