This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907的输出噪声、带宽和负载瞬态、具有/不具有附近的输出电容器

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699140/lp5907-the-output-noise-bandwidth-and-load-transient-of-lp5907-with-without-nearby-output-capacitor

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TLV733P

大家好、

我们知道 LP5907是基于 远程输出电容的设计。

是否可以共享     LP5907的输出噪声、带宽和负载瞬态的测试数据 (带/不带附近的输出电容器)?

我想确保远程输出电容器的影响。

如果可能,请与  远程输出电容器分享 LDO 理论。

 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾的是、LP5907最初是由 National Semiconductor 在 TI 购买之前开发的、因此在转换过程中丢失了远程位置输出电容器与 LDO OUT 引脚本地输出电容器之间的任何比较。

    远程电容器位置与输出电容器的正常 OUT 引脚位置之间的唯一差异是布线本身的附加 ESR 和 ESL。

    放置一个距离 LDO 10cm 的电容器的优势在于、它允许灵活放置单个电容器、以满足 LDO 输出电容器要求和负载输入电容器要求。

    有关使用远程电容器的其他信息、请参阅数据表的第8.2.2.7节。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的回复。
    是否有其它带有远程输出电容器的芯片?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我不知道另一个专门提到远程输出电容器的 LDO。 我们还有其他 LDO、例如 TLV733P、它们无需任何外部电容器即可保持稳定、因此也可借助远程输出电容器实现稳定。

    如果性能是一个问题、我们建议将电路板上的电容器焊盘放置在 LDO 引脚旁边。 这样、在进行原型设计时、如果您需要额外的电容、则可以添加本地电容。

    非常尊重、
    Ryan