This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:采用 bq24640的 bq33100参考设计

Guru**** 2586095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696116/bq33100-reference-design-for-bq33100-with-bq24640

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件:bq24640

我对5个串联超级电容器的原理图有疑问。 在此设计中、它们需要充电多少安培?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我不知道原理图是为什么电流设计的。 该设计可修改为您希望充电器能够提供的阈值范围内的任何电流。 您只需调整电感器和开关 FET 即可。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解20A 充电的任何参考设计? 如果使用 BQ24640以20A 充电、这是否意味着只能从超级电容器上拉取20A 电流、或者可以访问超级电容器的满电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    遗憾的是、我们没有任何采用 bq24640的20A 参考设计。 bq24640可支持20A 充电电流、并且无法控制超级电容器的放电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有点困惑、因为超级电容器没有单独的充电引脚和放电引脚。 您如何建议使用 BQ24640为其充电、同时将其与放电电路保持分离? 在我的应用中、我尝试使用超级电容器来提高由为电容器充电的同一电源提供的可用电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    超级电容器通过相同的端子进行充电和放电。 充电器为超级电容器提供充电电流。 如果您要对超级电容器放电、您将其放电到哪里? 充电器不控制此放电路径。 如果直接将负载连接到超级电容器、则可以按照超级电容器规格的额定速率对超级电容器放电。 充电器无法控制此放电路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的放电网和充电网是相同的。 这是当前场景的基本方框图。 我正在尝试摆脱外部继电器、并在电路板上执行所有操作。 我正在尝试使用超级电容器来提高电机启动时的电源电流容量(毫秒)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在您的方框图中看不到 bq24640 ... 有关充电器的操作、请参阅 bq24640。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的当前解决方案。 我正在尝试获取一些有关如何使用 bq24640和 bq33100的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ33100是否可以在没有 SMBus 编程器的情况下使用?  

    是否有办法通过电话与应用工程师交流? 我在这里有多个未回答的问题。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原来的原理图应该是10A。 但在查看数据表和电阻器值时、它看起来像1A。

    I[充电]= V[ISET]/ 20 * R[SR]
    V[ISET]是通过(100k 和6.49k)分压器运行的3.3V 基准、可将电压降至0.2V。
    R[SR]为0.010欧姆
    0.2V/20 * 0.010欧姆= 1A

    因此、如果我将分压器中的 R2更改为大约150k、电压将更改为1.98V
    将 R[SR]更改为5m Ω

    1.98V / 20 * 0.005 = 19.8A

    是否有人可以仔细检查我的号码? 我是否正确地考虑了这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在其他论坛上发表意见、还是应该在其他渠道获得支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该在其他论坛上发帖或拨打电话以提出问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的计算正确。
    但是、电流将受到开关 FET 等外部组件的热性能的影响。
    请在单独的主题中发布 BQ24640相关问题、以避免混淆。 bq24640和 bq33100由不同的组支持。 谢谢。