This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:询问 Vout 和 GND 之间何时短路。

Guru**** 2767505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668908/tps54260-q1-inquiry-about-when-short-circuit-between-vout-and-gnd

器件型号:TPS54260-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54260

你(们)好。

我的客户希望设计一个使用 TPS54260在24V 输入时输出12V 电压的电路。

当 Vout 短接至 GND 时、必须检查是否在汽车系统中出现问题。

如果 GND 和 Vout 短路且电流超过电流限制(在下表的红框中)、FET 是否会由内部电流传感器持续关闭?

当发生短路时、是否有任何其他措施来保护 TPS54260和外围电路(连接到 Vin 的其他系统)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我相信在短路事件期间、开关频率将折返或降低。 在最坏的短路情况下(VSENSE = 0)、频率似乎除以8。 此外、请记住、根据您对开关频率的选择、有一个安全工作区、根据数据表中的图41、该区域限制了您的最大 VIN。
    www.ti.com/.../tps54260.pdf

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!