This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:超高容量和电压电池配置

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671365/bq35100-very-high-capacity-and-voltage-battery-configuration

器件型号:BQ35100

HELO、

我的电池监控系统有以下要求:  

  • 单元格信息:
    • 型号: Electrochem 3B0036  
    • 化学: 锂亚硫酰氯
    • 容量:30 Ah
    • OC 电压:3.9V

  • 电池配置:
    • 4S 或6s 或8s
    • OC 电压分别为15.6V、23.4V 和31.2V
    • 容量:120 Ah、180 Ah 和240 Ah
  • 加载信息:
    • 电流:最大1A - 2A

我想知道充电状态、以百分比100-0表示。  

如果我可以对 这些配置使用 BQ35100器件、还是推荐使用替代芯片、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mesbah、

    您当然可以、但需要遵循 以下应用手册中列出的步骤:

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 如果我能实现任何目标、我将尝试遵循应用手册并发布结果。