This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:READ_IOUT 错误

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679143/tps544c25-read_iout-error

器件型号:TPS544C25

尊敬的 Sirs:

 

我们将 TPS544C25应用于12V 至5V 设计。 但是、我们发现 READ_IOUT 超出数据表中的规格(+-3A)。

请在下面找到测试数据。 您能否详细解释此错误的根本原因以及如何解决此错误? 谢谢!

 

测试条件(A)

0

2.

4.

6.

8.

10.

12.

14.

16.

18

实际负载(A)

0

2.008

4.003

6.009

8.002

10.012

12.003.

14.013.

16.008

18.016

READ_IOUT (A)

0.25.

2.63

5.25.

7.94.

10.63.

13.38.

16.19.

18.75

21.69

24.56.

误差(A)

0.25.

0.622

1.247.

1.931

2.628

3.368

4.187.

4.737.

5.682

6.544

 

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    让我来看看这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、
    我认为我需要检查此问题的布局。 这是我第一次收到有关 TPS544C25电流读数精度的投诉。

    读数错误可能是由 BP3或 AGND 网络上的噪声引起的。 您能否展示您的原理图和 PCB 布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     

    ‘ve 验证了精度问题是由 IC 损坏引起的。

    由于人工组装、返工可能会很差、从而导致 IC 特性发生移位。 现在、18A 输出下的容差在2A 以内。

    感谢您的支持!

     

    此致、

    Sam Ting