This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪个化学 ID 可用于 Spring Power 355065电池?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681879/which-chemical-id-can-be-used-for-spring-power-355065-cell

哪个化学 ID 可用于 Spring Power 355065电池?

我发现 Spring Power 355065电池有化学 ID 0245、但当我使用 ID 0245进行 此电池的学习周期时、Ra 表的更新在放电(C/5放电)期间始终被禁用、运行状态寄存器 R_DIS 位被置位。 我尝试了三次、Ra 表 更新始终被禁用、 在放电期间运行状态寄存器 R_DIS 位始终被置位。 然而、Qmax 可在放电至端电压后更新并放松5小时。 我认为 ID 0245不能用于 Spring Power 355065单元。

然后、我按照 GPC 指南对 单节电池进行充电和放电、并将数据上传到 网站以选择化学 ID。  我 针对  三节电池 数据进行了三次测试、 并获得了三份化学 ID 报告。 但这三个报告中列出的最佳 ID 是不同的、没有 ID 0245。

您能告诉我们哪些化学 ID 可用于 Spring Power 355065电池吗? 我已经尝试过 ID 1185、但 Qmax 在充电后未更新、以减小电流并放松5小时、此外 FCC 远低于电池正常容量。

您可以在 下面看到这三个选择中的前十个 ID、有关更多详细信息、请参阅随附的.zip 文件。

e2e.ti.com/.../355065-ID-Selection-One-Cell-Chg-Dsg_2D00_1_2D00_report.zip

e2e.ti.com/.../355065-ID-Selection-One-Cell-Chg-Dsg_2D00_2_2D00_report.zip

e2e.ti.com/.../355065-ID-Selection-One-Cell-Chg-Dsg_2D00_3_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我建议使用具有最小最大 DOD 误差量的化学 ID、SO 1288。 执行学习周期时、使用 c/7放电率
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的回答。 我仍然对 GPC 报告感到困惑。 在这三个测试中、ID 1288具有最小的最大 DOD 误差、但在"355065 ID 选择单节电池充电器 DSG-3-REPORT"中找不到 ID 1288 (请参阅上面附加的.zip 文件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您似乎没有在表格中正确复制结果。 当我单击报告并检查文件1359的电阻误差最小、0.92时。 这就是您应该使用的内容。 实际上、您可以使用报告中的任何单元格、因为它们都小于3%的误差。 只需确保正确遵循学习周期说明即可。 同样、我建议对您的学习周期使用 c/7放电率。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    很抱歉、我们会按照您的建议尝试 ID 1359。 但对于放电电流、我看到 TI 的文档中建议使用 C/5放电率来学习圆周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个介于 c/5和 c/10之间的值。 由于电池容量的变化、我始终建议 c/7安全以避免学习周期故障。

    谢谢
    Onyx