This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40z50-R1 EVE ICR18650 Chem ID:1783有问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671242/bq40z50-r1-bq40z50-r1-eve-icr18650-chem-id-1783-has-a-problem

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的先生或女士:

     最近、我正在研究 BQ40Z50-R1。我的电池组是 2S5P、电池单元是 EVE ICR18650-26V。 我从 bqstudio 获得 chem ID。 Chem ID 为:1783。

但 我认为“千米 ID”:1783有一些问题。 例如,Ra 表值为:260、64、71......

    第一 个数字 "260" 似乎是一个问题。请验证 此 Chem ID:1783。

    谢谢!  

     期待   您的回复!  再次感谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sheng Huang、
    您可以对默认的 ChemID 1783进行编程、然后导出.gg.csv 文件并将其附加到此处、以便我们查看吗?