This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:电荷泵工作频率

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671220/tps65150-q1-charge-pump-working-frequency

器件型号:TPS65150-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65150

您好、Sirs:

我是否知道 TPS65150 VGH 和 VGL 电荷泵工作频率?

TPS65150升压频率 1.2MHz、但我们发现 EMI 噪声约为100kHz。

我认为可能的原因是电荷泵、但我无法从数据表中获取信息。

请为我们提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    整个器件的振荡器频率为1.2MHz 标称值。 在第11页的功能方框图以及第14ff 页的详细说明中、您可以看到电荷泵也在1.2MHz 下工作。

    EMI 噪声通常由瞬态负载分布引起。 您是否有可能有一个负载在您观察到的100kHz 频率下发生变化?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte:è s

    感谢您的回复、我将首先检查负载。