This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:LMZ22010

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ22010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699602/lmz22010-lmz22010

器件型号:LMZ22010

您好!

在我们对 LMZ22010评估板进行实验室实验之后、我们发现1Hz 时使用 EN 引脚(根据您的建议)、1Hz 不够好。
我们需要在10Hz 至20Hz 之间切换 EN 引脚。
我的问题是:
1.可以这样做吗?
EN 引脚的开通和关断最大频率是多少?

与 SYNC 引脚相关的另一个问题:
为了提高 EMC 性能、我们考虑使用扩频频率调制 LTC6902。
这意味着 LMZ22010中的 SYNC 引脚将连接到 LTC6902输出。

我很高兴听取你的意见。
提前感谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rozi、

    您能否向我展示数据表和/或用户指南中1Hz 建议的位置? 数据表在转换器开始电源转换之前、用特定阈值(1.274V)来规范 EN 引脚控制。

    LTC6902用于扩频频率调制时、我看不到问题、因为它旨在为开关稳压器提供稳定的时钟。 只需确保您在同步范围(314kHz 至600kHz)之间运行。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    首先感谢快速响应。
    2018年4月25日、我在这里发送了一个有关我们的应用的问题、并得到了 TI 员工的回答。
    我希望大家能看到我的问题和我得到的答案。
    也许我不理解答案。
    因此、我希望您能澄清答案。

    谢谢
    Rozi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rozi、

    我相信您所提到的问题来自此 帖子。  

    您可能会对描述如何控制 LMZ22010的第二段感到困惑。 为了总结 Denislav 的解释、为了完全打开和关闭 LMZ22010电源转换、您需要控制 EN 引脚。 这是针对您的问题 A:"我是否可以停止 LMZ22010 在 SYNC 引脚上工作1秒(零 Hz PWM 频率)、然后在接下来的1秒内支持外部时钟、以此类推?"  

    只需澄清一下、SYNC 引脚仅用于外部同步、不会影响转换器是打开还是关闭。 如果您希望转换器切换与内部时钟频率不同的频率、则需要提供外部频率源。 如果您不打算进行外部同步、则必须 "停驻"或将 SYNC 引脚接地、这将导致稳压器切换到359kHz 的内部自由运行 PWM 频率。  

    总结

    1. LMZ22010可用于您的 TEC 应用
    2. 电位器可用于调节 Rfbt 和 Rfbb、只需确保您具有适当的输出电容即可。 请注意、2V 应用需要的输出电容比6V 大、因此您应该根据2V 应用设计输出电容、因为您将在6V 和2V 之间切换。
    3. 控制 SYNC 引脚不会关闭转换器。 建议控制 EN 引脚以打开/关闭转换器。

    希望这有助于将事情放好。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    Jimmu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我想我理解我的错误,谢谢。

    但根据我们的新测试、我们需要仅使用恒定6V、然后使用0V (不需要2V)。
    这意味着我们需要以10Hz (可能更多)的频率打开和关闭 LMZ22010的输出。
    在该频率下切换 EN 引脚是否合理?
    或者 LMZ22010可能无法用于我们的 TEC 应用...

    请提供建议

    谢谢
    Rozi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rozi、

    如果是这种情况、则只需确保根据6V 设计输出电容。 切换 EN 引脚以动态控制器件开/关时、我看不到问题。 如果有任何问题、通过控制 EN 引脚高电平/低电平、更容易实现6V 至0V 电源序列。

    此致、
    Jimmy