This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:充电异常、STAT 引脚快速改变状态

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680876/bq24297-the-charging-is-abnormal-the-stat-pin-quickly-changes-state

器件型号:BQ24297

充电不正常、STAT 引脚快速切换状态、周期为50ms、照片上的波形、方波为 STAT、另一个波形为电池电压、我的电池的标称充电电压为3.35V、配置为3.336、 充电终止电流为256ma 和128ma、二者均经过测试、出现相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    您的设置中似乎没有电池。 充电器在快速充电和充电完成状态之间切换。 仅出于调试目的、如果禁用充电、您应该在 CH1上观察到稳定的电压。
    屏幕截图中的电池电压高于4V、不是您想要的值。 看门狗计时器可能已过期、并将电池电压重置为4.2V 默认值。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、原因已找到。 电池组供应商提供的样本、其中保护板阈值电压错误、导致保护板 MOSFET 关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    知道问题已解决。

    此致、
    e2e.ti.com/.../680876