This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:关于最高结温

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698850/tps7a45-about-maximum-junction-temperature

器件型号:TPS7A45

您好!

您能不能告诉我   TPS7A45和 TL1963之间的 Tjmax 差异。

 两个 LDO 的 TJmax 温度是否正确?

请告诉我两 个 Tjmax 温度不同的原因。
  ℃希望使用 Tjmax = 150 μ V 的 LDO。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    请注意、您引用的表是绝对最大额定值。 绝对最大额定值由工艺驱动、仅为应力额定值。 TPS7A45和 TL1963经设计、表征和测试、可在高达125 C 的温度下工作、如建议运行条件表中所述。 两个 LDO 都不适用于 Tj 预计超过125 C 的应用

    为了帮助我们推荐适合此应用的 LDO、您的应用要求是什么? (VIN、Vout、Iout 等)

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San、

    感谢您的回答。
    对于不可预见的情况、客户需要 Tj 绝对最大额定值信息。
    请告诉我两个器件之间为什么存在差异。

    客户使用条件为;
    VIN=12V、Vout-5V、Iout=0.5A、(Iout 峰值=1.5A)

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    绝对最大额定值由工艺确定。

    感谢您提供条件。 由于您有充足的余量(Vin - Vout = 7V)、因此您可以考虑在稳压器之前串联一个功率电阻器。 这将降低稳压器中耗散的功率、并将您的应用恢复到运行条件内、而不会增加太多的复杂性。

    非常尊重、
    Ryan