This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:BQ51013B、BQ24075TRGTR、LM2731XMFX

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670578/bq78z100-bq51013b-bq24075trgtr-lm2731xmfx

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:BQ51013B

您好!

我想请您就我的设计提供建议。  

我正在使用 Qi 充电器(BQ51013B)设计 Lipo 充电器。 我正在使用电池管理 BQ24075TRGTR 为我的系统供电并同时为我的电池充电。  

我想在电池和电源贴片管理之间放置一个电量监测计(BQ78Z100)、以监测电池容量、但设计开始变得庞大且昂贵。 不是太过命了? 是否有可能获得更好的集成解决方案?

谢谢你。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amury:
    这些函数通常未集成的原因有很多。 首先、这些器件都是通过非常不同的硅工艺技术实现的、在不进行重大权衡的情况下、不能轻松地将它们放在单个芯片上。 其次、针对执行这些功能的不同 IC、有许多不同的规格和特性可供选择、从而能够灵活地涵盖许多应用和组合。 选择能够满足大量客户需求的正确集成组合是一个困难的决定。