This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:TPS61175-Q1的布局是否正常?

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671500/tps61175-q1-layout-ok-for-tps61175-q1

器件型号:TPS61175-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61175

您好!

我们现在使用 TPS61175QPWPRQ1对电路板进行布局。 我们已按照数据表中的布局说明进行了操作、并提供了附加的布局。 我们想知道附加布局中的以下内容:

1) 1)     由于肖特基二极管焊盘位置的限制、Cin 的路径非常窄。 是否应该改变这种做法以允许走更宽的道路? 或者是否可以/应该移动组件?

2) 2)     Cin 是否离 Vin 引脚更远?

3) 3)     这是一个14层电路板、我们是否正确地将这些元件的主要布线布置在连接了这些器件的顶层?

4) 4)     对于此器件的布局、是否有任何其他更新或建议?

谢谢、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经电感器、IC、输出二极管的功率电流。 流经 Vin 引脚的电流 非常小。 请检查所附图片。 只需将0.1uF 的小电容放置在靠近 Vin 引脚的位置、大电容滤波器电源只需放置在电感器之前、它可以与 Vin 引脚保持一定的距离。 您可以参考 TPS61175 UG 获取参考。  您可以将服务器 GND 置于顶层下。