请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606 主题中讨论的其他器件: BQ25601
您好!
我的配置:
Rilim:500R -> 956mA / Rvset:HiZ -> 4.2V / Richg:1.3k -> 521mA
D+/D-:电路
VBUS:5.0V/Vbat :3.58V
当在 Vbus 上施加5.0V 时、VSYS = 4.20V;Vbat = 4.20V;Ichg = 288mA;PG#= 0V;STAT = 0V
为什么 Ichg 不是大约500mA?
谢谢
Stephane