This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:锂离子或锂聚合物去除水

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, LM3478, TPS61175, TPS55340, PMP9774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677889/tps61170-li-ion-or-lipo-desing

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: LM3478TPS61175TPS55340PMP15037PMP9774

您好!

我是 Peregrines Group SAS 的 Carlos Terraza、

对于我的新设计、我计划使用 TPS61170升压稳压器

输入电压:3.3V 至4.2V (Lipo 电池)

输出电压:24V

所需的输出电流最大为200mA

此外、我还希望通过 PWM 控制输出电压、使其低于24V

我可以使用该器件来实现该目的吗?

谢谢、此致

Carlos T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表的第一页所述、它通过5V 输入支持24V@150mA。 您的工作条件超出此范围(较低的输入电压和较高的负载)、除非您的200mA 是非常短的瞬态。 假设使用具有外部 FET 的 LM3478/88等控制器。

    您可以使用 PWM 信号调节输出电压、方法是使用 RC 滤波器将其转换为直流信号、然后通过电阻器将其馈入 FB 引脚。 按 FB 电阻器网络的比率缩放 PWM 信号脉冲宽度。 请注意、脉冲宽度越大、输出电压越低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Youhao Xi"]如数据表的第一页所述,它通过5V 输入支持24V@150mA。 您的工作条件超出此范围(较低的输入电压和较高的负载)、除非您的200mA 是非常短的瞬态。 假设使用具有 外部 FET 的 LM3478/88等控制器。

    您可以使用 PWM 信号调节输出电压、方法是使用 RC 滤波器将其转换为直流信号、然后通过电阻器将其馈入 FB 引脚。 按 FB 电阻器网络的比率缩放 PWM 信号脉冲宽度。 请注意、脉冲宽度越大、输出电压越低。

    [/报价]

    谢谢您、Youhao Xi、

    嵌入式 FET 还有另一种选择?  

    此致、

    Carlos T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为升压转换器专家的工程师目前正在休假、您可能需要等到下周初才能获得他们的建议。 请注意、如果集成了开关 FET、则我们将 IC 称为转换器、如果 FET 是外部的、则称为控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    尊敬的 Carlos:

    Youhao 说得对、TPS61170在 Vin=3.3V-5V 时无法输出24V/200mA。 您可以选择 TPS61175或 TPS55340升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Helen Chen ]

    谢谢你。

    尊敬的 Carlos:

    Youhao 说得对、 TPS61170 在 Vin=3.3V-5V 时无法输出24V/200mA。 您可以选择 TPS61175TPS55340 升压转换器。

    [/报价]

    您好、Helen、

    感谢您的回答。 我还想通过 PWM 或 EasyscaleTm协议(如 TPS61170)控制输出电压。 如何使用  TPS61175 或 TPS55340 升压转换器实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61175或55340没有 EasyscaleTm协议。 但很容易更改输出电压。 大多数客户都这样做:使用 RC 滤波器将 PWM 信号转换为直流信号、然后通过电阻器将其馈送到 FB 引脚、从而使用 PWM 信号调节输出电压。 您可以参阅 TI 参考设计 PMP9774或 PMP15037来了解该概念。 它们的用法不同、但概念相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Helen Chen ] TPS61175 或55340没有 EasyscaleTm协议。 但很容易更改输出电压。 大多数客户都这样做:使用 RC 滤波器将 PWM 信号转换为直流信号、然后通过电阻器将其馈送到 FB 引脚、从而使用 PWM 信号调节输出电压。 您可以参阅 TI 参考设计 PMP9774或 PMP1503774了解该概念。 它们的用法不同、但概念相同。

    [/报价]

    您好、Helen、

    我使用 WEBENCHRegistered电源设计器并基于 PMP15037进行了此设计,以使用外部 PWM 控制去输出电压。

    那么、问题是、我做得对吗?

    i64.tinypic.com/2lu8mxc.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    概念还可以!! 您可以根据 Vomin、Vomax 和 PWM 信号电平计算电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Helen Chen ]

    概念还可以!! 您可以根据 Vomin、Vomax 和 PWM 信号电平计算电阻值。

    [/报价]

    最小 Vout 为10V、最大 Vout 为24V PWM 信号为3.3V、占空比可从0%更改为100%

    数据表显示:  

    VOUT = 1.229V X (R1/R2 + 1)假设数据表中的 R2 = 10K "考虑到流经电阻分压器的泄漏电流和进入 FB 引脚的噪声去耦合、R2的最佳值约为10k "  

    因此、当 Vout max = 24V 时、R2 = 10k、R1 = 185k

    如果 Vout min = 10V、R2 = 10k、R1 = 71.3k

    所需的反馈电阻介于185k 和71.3k 之间? 可能是128k??
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但需要一些时间、请耐心等待。