This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671034/tps55340-tps55340

器件型号:TPS55340

TI 推荐 IHLP5050FDER5R6M5A 电感器(对我的电路板来说太大)、 可以使用744316560 (Wurth Electronics)电感器吗?

 VIN= 4.5至12V

Vout=30V

I= 0.6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据计算结果,您需要使用大于6A 的额定电流电感器。 请随附 Wurth 电感器的数据表、我找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见随附的。

    WEBANCH 在设计中没有任何问题、只是效率较低

    e2e.ti.com/.../744316560.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wurth 电感器的电流额定值太小、建议他们使用 Coilcraft One XaL7030  、请查看 thee2e.ti.com/.../5140.xal7030_2D00_102ME.pdf 随附的 DS。