This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:VREG 上的旁路电容的最小可接受值

Guru**** 2611315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671167/tps56c215-the-minimum-acceptable-value-of-the-bypass-cap-on-the-vreg

器件型号:TPS56C215

您好、应用团队、

您能否建议 VREG 上的旁路电容的最小可接受值?
我之所以要求它、是因为考虑了陶瓷电容器上的直流偏置效应。 (例如、在4.7V 偏置条件下、4.7uF 的有效电容降低了约2uF)
此信息对于选择合适的旁路电容器非常重要。

提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    VREG5引脚至少需要使用4.7uF 电容进行旁路。

    此致。

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Edwin。

    相反、是否有任何最大限制值?
    如果没有,我建议客户使用10uF BYPASS (Ceff >4.7uF),而不是4.7uF。

    此致、
    新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    10uF 电容 足以满足 VREG 要求。

     没有精确的最大限制值。  如果旁路电容过大、则从 EN 斜升到 Vout 斜升的时间会更长。

    此致、

    Edwin。