This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:温度控制(引脚 TS/CTRL)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699532/bq51013b-temperature-control-pin-ts-ctrl

器件型号:BQ51013B

您好、

接收器线圈周围金属外壳的温度有问题。  只是温度太高!
我想使用 NTC 温度传感器来解决这个问题。

例如、在数据表中、有电阻器 R1 (4.23k)和 R3 (66.8k)连接到 TS 输入、用于-10至100C 的温度控制。 我希望我能理解这个方案和图表。

我希望外壳温度低于40C、我使用 NTC 10k 热敏电阻、R1 = 12k、R3 = 66.8k。 对于这些值、我计算出% HOT = 33%、% COLD = 63%。

效果-不起作用。 即使我将热敏电阻更改为10k 电位器、器件也完全忽略了电位器发出的信号。

我在哪里犯了错误?

此外、我还有一个问题、温度过高时什么是挂起? BQ 停止充电或限制输出功率?

还有一个问题、电压 Vtsb 和电阻器 R2=20k……  我知道这些是 BQ 内部的元件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V-TS (热)- 0.431V (VTSB 的19.6%)
    V-TS (冷)-1.291V (VTSB 的58.8%)

    对于-10C 至40C 的温度范围、NTC β 将需要更高、一种可能的解决方案:
    NTC Beta -- 4500
    NTC Ro -- 10k
    R1 -- 608
    R3 ---- 45.7k

    是的、VTSB 电压和电阻器 R2位于器件内部。

    当 TS 引脚上的电压超出上述范围(低于0.43V 或高于1.29V)时、RX 将向 TX 发送命令以关闭、TX 将显示热故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    热上升是由于交流场中的金属加热引起的、还有几个其他选项:
    1) 通过降低 bq51013B 的输出功率来减小交流场尺寸、更改 ILIM 设置。
    2) 提供薄磁屏蔽材料。 它可以放置在外壳的线圈和金属之间。