This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:即使我们不需要使 SOC 100%准确、我们是否必须拥有 GPC 工具的所有6个数据日志文件?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669587/bq34110evm-796-do-we-have-to-have-all-6-data-log-files-for-the-gpc-tool-even-if-we-do-not-need-the-soc-to-be-100-accurate

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110

大家好、我们目前正在使用 BQ34110 EVM 来测量12V 3.5Ah 铅酸电池的 SOC。  

1.我们是否可以将电池的端子电压用作12.2V?

2.我看到我们应该使用1个配置文件和6个数据日志文件。 由于我们只想查看电量监测 IC 是否大致读取电池的 SOC、我们能否用室温800mA 放电率对其进行测试? 此外、我们有点着急、因此我们没有时间执行全部6个放电测试。 如果我们只需一次测试即可完成、我们是否会上传6个相同的文件以及配置文件? 或者、我们是否必须模拟温度值并制作6个不同的文件?

提前非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、
    您的帖子已分配给 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、
    您可以尝试伪造温度、但该工具可能会给出奇怪的结果、因为它尝试进行曲线拟合、但不会出现曲线。