This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR16030:无 Webench 选项

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696569/webench-tools-lmr16030-no-webench-option

器件型号:LMR16030

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试使用 Webench 使用 LMR16030对设计进行仿真。

但 在 LMR16030的产品页面上没有选项可以开始 Webench 设计。

而且、当我仅使用参数启动 Webench 设计时、LMR16030不会列在"可能的器件"列表中。

是否无法将 Webench 与 LMR16030配合使用?

大家好

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、Webench Designer 不会启动 LMR16030。 如果您可以访问 SPICE、则可以从产品登录页面的"工具"选项卡中获取 SPICE 模型-当您在 TI.com 中搜索时、可以从产品页面中获取该模型。

    如果您有其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,这是一个很大的遗憾…… 但无论如何、感谢您提供这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与此同时、LMR16030被添加到 Webensch 设计器中、我能够模拟设计。
    谢谢!