This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:bq27411G1A 是否可用作两节并联电池的电量监测计?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680317/bq27411-g1-can-bq27411g1a-be-used-to-be-a-gauge-for-two-parallel-connecting-battery

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我想  为   两 节并联电池设计电量监测计、  bq27411G1A   是否是合适的选择?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feiyue、

    有多种选项可供选择。  

    -您 的电池系统还是电池组端? 它们是否将是可拆卸的?

    -预期监测计的精度是多少?   

    -您的细胞会经历放松期,还是会连续循环细胞?  

    -两节并联电池的容量是多少?

    保护功能是否是电池所需的功能?

    -您的最终产品是哪种应用?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片是 由我的同事选择的。 我认为它 可以 满足我们 的要求。

     我 所需要 做的就是  执行 学习周期。但 我 不知道  bq27411是否  可以应用于两  个并联电池。

    我 注意 到 bq274411是  一款单节锂离子电池电量监测计。

       "单节电池"一词是什么意思?

     一个电量监测计 ,仅用于 一 个电池 ?  或者 串联电池的数量 是一个、 并且可以接受并联电池 ?

     我的监测计位于电池组侧。

      bq27411的精度是可以接受的。

    我已经使用其他芯片保护了 circut

    两节并联电池的容量  约为4.4A.h、 每节电池的容量约 为2200mA.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    我建议使用我们的工具 gpcchem 来确定 bq27411中硬编码的 chem ID 是否与您的电池匹配。 如果没有、我建议您使用我们的电池组侧量规、例如 bq27542、它允许您对与您的电池匹配的任何化学 ID 进行编程。

    因为电池意味着一节串联电池。 该监测计可以并行处理多节电池。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是我无法为 bq27411G1A 编程 chem id、?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、您不能。