This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:当输入电压大于输出电压时运行

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670997/tps61088-operation-when-vin-is-greater-than-vout

器件型号:TPS61088

如果输入电压(标称值为7V) 和 稳压输出电压(9V @ 2A 负载)、同步整流器是否开启(完全?) 或者  、如果输入电压 高于输出电压达到12V、它是否会通过其体二极管?  

高侧 FET 的体二极管 的额定电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高侧 FET 的额定电流高于 PEA k 电流限制值。 当 Vin>Vo+VF (其中 Vf 是高侧 FET 的压降)时、Vin 将通过。 所有电流都流经高侧 FET 的体二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  体二极管的最大允许电流和相应的 Vf 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其额定电流与 FET 相同、电流可高达 ILIM 值。  VF 具有一定的容差、大约为0.5V。