This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:IADJ 引脚工作电压范围

Guru**** 2483985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698880/tps92692-iadj-pin-working-voltage-range

器件型号:TPS92692

主席先生,你好:

TPS92692数据表指定 IADJ 工作电压范围为140mV 至2.25V。 但我使用 TPS92692 EVM 测试模拟调光、低电压可低至0.01V。 我可以使用0.01V 至2.25V 的模拟调光范围吗? 我需要非常低的电流输出、我还希望同时使用模拟+ PWM 调光。 可以将 IADJ 引脚设置为0.01V、然后使用 PWM 调光(2KHz)吗? 这种情况在 TPS92692 EVM 中是可能的、但在大规模生产时、它是否稳定?

此致

Janson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    我们不建议在数据表指定范围之外运行、即使它可能起作用。 在该级别精度也会非常差。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin:

    您能解释一下当 IADJ 引脚电压低于0.14V 时会产生什么副作用吗?

    最恰当的考虑

    Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    我正在进一步了解这一点。

    此致、