This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:输入和输出电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681718/tps63070-input-and-output-voltage

器件型号:TPS63070

您好、该部件是降压/升压电源稳压器。


如果我将输出电压设置为5V、

当输入电压非常接近输出电压5V 时、甚至等于输出值。

在这种情况下,该芯片的工作状态和输出电压值是5V 且稳定?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、器件在"降压模式"和"升压模式"之间切换、以提供高效稳定的运行。
    我们的降压/升压转换器专为这些类型的应用而设计、其中输入电压范围可以从低于 VOUT 值变为高于 VOUT 值。

    您是否已经查看了数据表的第9页和第10页?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina。

    谢谢你。